This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:可调输出选项

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805206/lp5907-adjustable-output-option

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS7A90

大家好、团队、

当我们需要较小的输出电压时、您是否有一个解决方案具有输出噪声和 PSRR 性能与 LP5907相似的可调输出选项? (例如4.25V)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨沃本-圣、

    TPS7A90具有相似的噪声/PSRR 性能、可用作可调节 LDO。 请告诉我们该器件是否可以正常工作。