This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:TPS3813K33DBVR

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798769/tps3813-tps3813k33dbvr

器件型号:TPS3813

您好!

我是 Akshay Pathak、在 Teksun Microsys Pvt. Ltd.担任嵌入式硬件工程师 我使用的是看门狗计时器 IC 器件型号  TPS3813K33DBVR 中的一个应用、我需要对我正在研究的原理图进行一些澄清。

我已经为看门狗定时器部分添加了原理图的图像文件。

在应用中、我需要将计时器窗口设置为2秒、为此、我已根据上图设置原理图。 如果您认为看门狗计时器 IC 不足以正常工作、请仔细阅读并向我们提供更多信息。

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致

Akshay Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、

    通过查看您的原理图、您似乎正在尝试使用数据表第8.5.2节中描述的外部电容器对窗口看门狗进行编程。 如果是这种情况、在 C73处使用180pF 电容器、则不应将其连接到 WDT 处的 Vdd。 工作模式为接地、Vdd 或外部电容器。 此外、如果您选择使用已编程选项、则必须根据您想要的下窗框将 WDR 连接到 GND 或 Vdd。 如果您需要有关该主题的更多帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    我的应用需要2秒的计时器、您能否建议应该在其中执行什么操作、因为目前我已经在原理图中使用 DNP 提供了所有可能的配置、以便在任何一种情况不起作用时都不会卡住。

    另外、让我知道我是否必须更改电容器值、以便在此应用中获得2秒。

    此致

    Akshay Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    我知道您的应用需要2秒 Twindow 典型规格。 为了实现这一点、您需要更改您在 C73上包含的电容器。 根据我的计算、您应该将 C 值设置为4960pF。 这没有考虑电容容容容差、因此如果您需要更小的窗口、我建议您考虑将其与数据表中的公式结合使用。 此外、您必须为此设置 WDR = VDD。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的快速回答、很抱歉耽误您的时间。

    我获取了这个器件 num 并使用我的器件在外部对其进行了测试、我对此有一些疑问。
    当我测试为该 IC 供电时、它会在启动时生成一个复位、并且不会让我的器件从待机模式唤醒(在待机模式下、我的器件不会向该 IC 的 WDI 引脚发送任何数据) 从一开始就这么做。
    这是因为当我尝试唤醒我的器件时、它会在启动时生成一个复位。

    那么、您能建议我应该采取哪些步骤来解决这个问题、并在我的应用中继续前进。

    此致
    Akshay Pathak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、

    我对你的措辞有点困惑。 您是说您正在尝试立即生成复位、还是不希望立即生成复位? 您能澄清一下吗?

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    很抱歉、如果我造成了任何混淆、我想说的是、由于看门狗计时器 IC 在启动时将其复位、我的器件不会唤醒。

    我已经使用 MOSFET 控制了看门狗的电源、我正在使用 MCU 驱动看门狗、如下图所示。

    因此、每当我唤醒器件并且看门狗获得电源时、它都会在启动时生成复位功能、并且我的器件再次进入待机模式、这是一个问题、因为它不会让我的器件进入正常模式。

    因此、我需要您的支持、以了解应该采取的措施。

    我希望这澄清了这种混淆。

    此致

    Akshay Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、

    您的复位是否变为高电平然后下降到低电平? 您是否有任何我可以看到的示波器截图来诊断您遇到这种情况的原因? 我对这些事件还有点不清楚。 如果您的复位没有保持高电平、则很可能是应用电路出现问题、但我需要一些帮助来了解现在发生的情况以及您尝试实现的目标。 示波器截图非常有用。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    一段时间后、我没有收到您的回复。 我将假定您已找到解决您的问题的方案。 请告诉我们是否可以再为您提供帮助。

    谢谢、
    Abhinav。