This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LM5576和 LM5576之间的差异

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576, LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803952/lm5576-difference-btw-lm5576-and-lm5576

器件型号:LM5576
主题中讨论的其他器件: LM5575

你好

请帮我了解一下 LM5576和 LM5576的区别。 寻找经济实惠的替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您引用的是上述相同的器件型号。 您是否正在查看第二部分?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

    顺便提一下 LM5576和 LM5575的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一个主要区别是 LM5576是3A 器件、而 LM5575是1.5A 器件。 此外、如果您查看这两个数据表、您会看到它们采用两种不同的封装。 LM5576采用20引脚封装、LM5575采用16引脚封装。

    此致、
    Katelyn