This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3节锂电池的电池充电器 IC 和电池电量监测计是什么? 最大充电电流为1A。

Guru**** 2798025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ25606, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805782/what-are-the-battery-charger-ics-and-battery-fuel-gauges-for-the-3-cell-lithium-battery-the-maximum-charging-current-is-1a

主题中讨论的其他器件:BQ24133BQ25606BQ24172

 3节锂电池的电池充电器 IC 和电池电量监测计是什么? 最大充电电流为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rengui、

    您可以参考选择工具 www.ti.com/.../products.html 来选择充电器 IC;参考选择工具 www.ti.com/.../products.html 来选择监测计 IC。

    如果3节电池串联、请检查 BQ24133 (固定4.2V/节)或 BQ24172 (可调电池电压)是否符合您的要求。 如果3节电池并联、您可以检查 BQ25606。