您好 TI
我们已使用 TPS65218B1系列 PMIC 组装了大约400个单元
几乎有300多块电路板工作正常、完全没有问题、
在所有电路板上、我们都有相同的 PMIC TPS65218B1系列
很少有 PMIC 不能根据需要工作、我们测量了 PMIC 周围的温度为20-25度。
即使在50-65°下、很少有 PMIC 板也能正常工作。
现在、我们要测量 PMIC 上的一些检查点、请建议如何检查以及检查哪些检查点、以便我们能够识别不良/异常 PMIC 与良好 PMIC。
我们有两个 PMIC 板(良好和不良 PMIC)、但无法找到差异或无法找出不良 PMIC 中的坏点、
我们的终端客户要求我们提供与良好 PMIC 不同的不良 PMIC 波形或阻抗或其他点。
在下图中、黄色为 VIN_DCDC4、绿色为零
1、2、3列我们将获得3.3V 输出、但最后一列(第4列) 是 NG 意味着失败、PMIC 无法输出3.3V
请提供任何线索或检查点、以便我们能够找出这些差异
请回答我上面提到的每一个问题
提前感谢您