This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372加电问题。

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801371/tps2372-tps2372-power-on-issue

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: PMP20859

你(们)好

随附的是我们客户针对 TPS2372的设计。  

答:我们发现某些电源板会出现泄漏问题。 插入 POE1时、可在 POE2 CT1 &CT2或 ST1 & ST2之间测量4.5V 电压。

  此问题将导致 POE2检测失败。 故障率约为40%。

b.我们的客户还发现 PQ27会随机烧断。

您能否帮助检查此设计是否正常、或者您是否需要任何波形?

您还能解释一下 PC170的功能吗?

 

e2e.ti.com/.../2555.TPS2372.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、

    a:您能否通过移除 PD6和 PR90来检查"UPoE_PD2检测电路"是否可能导致此泄漏(因为它以 VSS 为基准)? 这样可以将问题缩小到特定的电路。

    b. PC170电路有助于实现平稳过渡(当 PD 输入之间的电压发生变化时)。 我建议查看下面的培训视频、其中对此进行了详细介绍。 请注意、必须实施 PC170 FET 以实现平滑转换以正常工作。
    training.ti.com/designing-dual-input-poe-pd-systems-power-redundancy-smooth-transition-and-power-sharing

    对于 FET 损坏、我注意到栅极电荷是 TI 设计中使用的 FET (PMP20859)的2倍。 他们可以尝试使用 TI FET 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    您对此设计是否有任何使用全 MOSFET 桥的顾虑?
    是否会导致泄漏?

    顺便说一下、当插入 POE1时、POE2 MOSFET (PQ30)将导通。
    这是正常的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、

    它不应具有很小的泄漏电流(这意味着它仍应通过检测并已通过 PSE 测试)。

    是的、这就是它的工作方式、当一对导通时、整个电桥将导通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文

    所附为测试波形。

    您是否有任何问题或建议来解决 POE2检测失败?

    CH1:PD1 VDD 至 VSS;CH2:PD1输入电流;CH3:PD2 VDD 至 VSS;CH4:PD2输入电流

    a.  PD1启动

     附加的2个波形:

         1、POE2 PSE 已连接

    2.未连接 POE2 PSE

    b.   PD1稳定、测量 PD2 Vdd 是否为4.5V?

    1.在 Ch3上使用无源探头(将 Ch1探头移除至 Ch3)

    2.在 Ch3上使用差分探头

    c.   PD1稳定、PD2启动。

    1.使用 PDA300强制开启

    2.使用 bt PSE 时、看起来没有检测和分类操作。

    e2e.ti.com/.../POE-waveform.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、

    要使 PoE PD 不导通、必须进行故障检测。 因此、任何拉至 VSS 的电流都可能导致检测故障。 唯一与参考设计不同的电路是 UPOE 检测电路。 我们是否可以通过移除该电路来排除该电路、以查看它是否导致了故障?