主题中讨论的其他器件:PMP21318、 UCC2897A、 TPS2373
您好!
我的设计基于8228.PMP21318_revA (001)_Sch、有关详细信息、请参阅附件。
在测试中、VC_IN 的电压是 VDD 的一半、如果 VDD=40V、VC_IN=20V、则 VC_OUT =20V、但 UCC2897A 的 VDD 最大电压为16.5V。变压器是否有问题?
在测试中、PSE 无法识别 PD (802.3 AT)。Rclsa=63.4和 Rclsb=90.9、CLSA 和 CLSB 是否存在问题?
4.我有疑问要确认 UBNT us-XG-6poe 的交换机是否与此 PD 兼容? 我 需要设置什么?
期待您的回复!
谢谢!
e2e.ti.com/.../2474.8228.PMP21318_5F00_RevA_2800_001_29005F00_Sch.PDF