This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:VC_IN 的电压是 VDD 的一半、PSE 无法识别 PD (802.3 AT)

Guru**** 1529650 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21318, UCC2897A, TPS2373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802429/tps2373-4evm-758-the-voltage-of-vc_in-is-half-that-of-vdd-and-pd-is-not-recognized-by-the-pse-802-3-at

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:PMP21318UCC2897ATPS2373

您好!  

我的设计基于8228.PMP21318_revA (001)_Sch、有关详细信息、请参阅附件。

在测试中、VC_IN 的电压是 VDD 的一半、如果 VDD=40V、VC_IN=20V、则 VC_OUT =20V、但 UCC2897A 的 VDD 最大电压为16.5V。变压器是否有问题?

在测试中、PSE 无法识别 PD (802.3 AT)。Rclsa=63.4和 Rclsb=90.9、CLSA 和 CLSB 是否存在问题?

4.我有疑问要确认 UBNT us-XG-6poe 的交换机是否与此 PD 兼容?  我 需要设置什么?

期待您的回复!

谢谢!

e2e.ti.com/.../2474.8228.PMP21318_5F00_RevA_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Congyu、

    2.变压器已针对~12V 偏置绕组进行了排线、并且外观正确(我们尚未对其进行更改)。 数据表中的 VCOUT 规格为最大15V。 因此20V 毫无意义。 您能否发送原理图?

    3.您能否订购 TPS23880EVM (BT PSE)并查看连接电路板时 GUI 看到的内容? AT PSE 应处理63.4欧姆级电阻器。

    其数据表显示它符合 BT 标准和 PoE++标准。 我们设计的 TPS2373与这两者兼容。 因此、它必须是您的电路板或 PSE。 我建议检查 wh 23880EVM、因为 GUI 可以检查是否存在故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我的原理图与2474.8228.PMP21318_revA (001)_Sch.

    在测试中、I 从 J1输入40V、Vout 为12V、输入电流为78ma。 实际上、我只连接了两个 LED、没有其他负载。变压器有明显的发热现象。我在焊接时担心变压器会因高温而损坏、因为我用热气枪将变压器吹入。

    我们将考虑购买 TPS23880EVM (BT PSE)进行测试。

    e2e.ti.com/.../PD1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我现在由适配器供电、因此我可以获得12V 的输出、 TPH 输出很低。现在关键问题是 VC_IN 是 VDD 的一半(VDD=40、VC_IN =20V)、我不知道导致这种现象的原因、我已经更换了变压器。 现在我将向您发送一些测试波形。如下面所示。(位数是指原理图(PD1.pdf))

    1.Q8&Q11_VGS

    启动-VC_IN&VC_OUT

    t2的引脚1

    4.

    5. L5前面的波形

    6.tp19.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    t2的引脚7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Congyu、

    偏置绕组和次级绕组具有相同的匝数。 这意味着您的输出电压(次级)也是20V?