This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3907:UC3907

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3907, UC2907, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805698/uc3907-uc3907

器件型号:UC3907
主题中讨论的其他器件: UC2907UCC29002

你(们)好。

假设隔离式直流/直流模块具有53V 输入电压、28V 输出电压、25A 输出电流能力和遥感引脚。 我想并联两个模块以满足高负载电流需求。 UC2907/UC3907似乎是这方面的一个好的候选方案。 我非常仔细地访问了 TI 的网站并找到了许多技术文档。 当然、它们非常出色、但没有提供包含计算详细信息的真正示例的文档。 我想知道是否有人有这样的经验可以与我分享。

提前非常感谢!

BR、

Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ghasem、
    UC3907是一个较旧的器件、在新应用中已被 UCC29002系列负载共享控制器取代。
    您可以在此网页上找到技术参考、应用手册、参考设计和计算器工具的列表
    www.ti.com/.../technicaldocuments。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢您的快速回复。

    正如您在上一条消息中看到的、我的模块的输出电压为28V、而 UCC29002的工作范围为4.375至14.25V。这意味着我无法使用模块的输出电压进行偏置、并且我需要一个单独的偏置电压源。 您是否同意我的意见?

    UC29002和 UC39002的唯一区别是不同的工作温度范围。 我的理解是否正确?

    期待收到您的回复。

    BR、
    Ghasem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ghaseem、
    如果您希望使用具有高压输出的 UCC29002器件、请完全阅读该器件的数据表。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    非常感谢您的快速回答。

    实际上、我非常仔细地阅读了数据表、但我找不到有关使用具有高输出电压的器件的任何信息。

    如果您给我提供您的意见、我将不胜感激。

    BR、
    Ghasem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我在数据表中找到了正确的信息。 很抱歉我上一条消息。

    非常感谢您的支持。

    BR、

    Ghasem