This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:前端原理图

Guru**** 2541120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-3EVM-757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805604/tps2373-4evm-758-front-end-schematic

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:TPS2372-3EVM-757

你(们)好

我的客户有疑问。

TP2373EVM 前端的电桥电路包含 FET。

我认为由二极管构成是很常见的。 是否有理由由 FET 组成?

如果是确认当前未平衡的客户

以前、通过二极管更改为电桥电路可以改善这种现象。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/795193

请告诉我是否有理由使用 FET 配置 TPS2373EVM 的电桥电路。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    对于高功率 PoE 应用、高效率是一项重要规格。 与二极管上的压降相比、二极管电桥的 Rdson 较低、因此二极管电桥比 FET 电桥耗散更多功率。 这就是许多 BT 解决方案将使用 FET 电桥的原因。

    切换至二极管电桥时不应出现问题。

    如果查找小于二极管电桥但大于 FET 电桥的功率损耗、还有一个混合电桥使用 FET 和二极管。
    我们在 TPS2372-3EVM-757中使用它