This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:ADS124S08的稳压器选择

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803302/tps61291-regulator-choice-for-ads124s08

器件型号:TPS61291

您好:

我们目前正在评估 ADS124S06IPBS ADC、似乎非常喜欢其一些功能、例如功耗。 该 ADC 将用于测量应变仪负载、其高精度似乎是理想选择。 我们的产品由纽扣电池(CR1225) 3V 供电、并包含 BLE 收发器。 如果需要、我们可以使用2节串联电池。 我知道最好将 LDO 用于稳压器、但由于其效率和纽扣电池的压降(低至2.2伏)、这对我们来说远不是理想的选择。 即使使用2节串联电池也会产生相同的问题。 我一直在使用 TPS61291升压稳压器、并将其连接到 ADS124S06IPBS 评估板上的 AVSS 和 AVDD、似乎没有看到噪声大幅增加。 我担心在测试过程中可能会丢失一些东西、因此在设计原型板之前、我想征求您对此问题的意见(使用此升压转换器)。 此外、我在 TPS61291 数据表中找不到有关计算其开关频率的任何信息。 假设我使用推荐的 L (3.3uH)和 C (22uF)、我是否应该假设它的 LC (输出 C)谐振频率?  请注意、我们每年销售上千种此类产品、我需要确保不会错过任何产品。 如果我们的应用有更好的选择、请随时提出建议。 总之、您是否建议使用此稳压器、或者您是否有其他建议? 您的时间和努力将受到极大的赞赏。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、我已将此问题发布到数据转换器论坛、建议您在此处发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wael Hazin:
    我们很高兴为您提供支持。
    您是否可以分享一些详细规格、以便我可以为您提供一些建议。 例如输入电压范围、输出电压目标、完全负载条件。 (老实说、我对 ADS 器件不是很熟悉。 我们的团队对不同的部分都有不同的关注。)

    对于 TPS61291、可通过电流纹波来计算 CCM 下的 FSW。 有关详细信息、请参阅数据表的"磁滞电流运行" 7.4.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    感谢您的回复! 输出电压为3.3V、输入电压可以为3或6伏、但希望保持在3V。 负载极小、BLE 传输时、输出持续输出电流应约为2mA 至3mA、尖峰高达15mA 或20mA。 抱歉、我仍然无法准确判断开关频率是多少。 我能告诉大家的最好的信息来自图20和21、图中显示了开关和 IL 的开关状态。 确切地说频率是多少有点困难。 我需要确保该开关频率与 ADC 调制器频率或其谐波不同。 该 ADC 频率为256k。 同样、您的时间和精力将受到极大的赞赏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WH:
    该计算更适合于 CCM。 但是、正如您提到的、转换器似乎会以低得多的开关频率在突发模式下工作。
    我建议您申请 EVM。 测试容易得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    您讨论的是什么计算? 我已经有一个 EVM。 有关如何计算此稳压器的开关频率的问题、请提供建议? 将其与 Δ-Σ ADC (ADC124S08)搭配使用是否有任何缺点?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WH:
    如前所述、该计算不再适用于突发模式。 因此、您可以使用 EVM 进行测试。
    我对 ADC 并不是很专业。 因此、我不确定小电压纹波是否会影响它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui:

    很抱歉,但我不理解。 您是否说在突发模式期间没有切换? 如果不是、那么您如何才能说计算不适用? 我甚至不知道您所讨论的是什么计算。 请说明具体数据和实例。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WH:
    很抱歉、我将此部件与另一个部件错误。 TPS61291没有突发模式、抱歉。

    TPS61291的开关频率随输入电压和输出电流的变化而变化。 当电感器电流停止时(请参阅数据表的第8页)、输出电流越高、开关频率越高。

    有一个类似的帖子、您可以看到一个 SEA。 e2e.ti.com/.../495244
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道它会发生变化、我已经阅读了数据表并了解它的工作原理。 必须有一种方法/公式来根据输入电流/电压和输出负载来计算或估算频率。 我从未见过开关稳压器不谈论开关频率。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weal:
    我真的希望我能为您提供一个用于计算 FSW 的公式。 实际上、在这种模式下很难精确地计算频率。 它将被过多的因素所淹没。
    我上次回复的链接有一个有关我们实验中测试结果的图。 它可以是参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是链路

     e2e.ti.com/.../495244

    您说过、我收到一条尝试打开的"拒绝访问"消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wael Hazin:
    很抱歉、这是一篇老文章。
    我已向您发送了友谊要求。 您可以向我分享您的电子邮件。 我将通过电子邮件与您联系。