This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:ZU7EV 设计

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804509/tps568215-zu7ev-design

器件型号:TPS568215

您好!

我有一位客户使用 ZU5EV 和我们 的参考设计 http://www.ti.com/tool/TIDA-01480 为其供电。  但是、它们需要移至 ZU7EV。  此参考设计是否也适用于此 FPGA?  如果不是、我们是否为此 FPGA 推荐了参考设计?

谢谢、

Will Jarrett

ZU7EV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    对于此问题、您需要查看 ZU7EV 的电源规格并了解每个电源轨的电源要求。 然后、您将了解当前设计是否可以涵盖新 FPGA。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们是否有设计用于 ZU7EV 的参考设计?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarrett、

    我在 E2E 上发现了类似的问题。 以下是链接、
    e2e.ti.com/.../786701

    对您有用吗?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我希望有一个 TI 设计。  我也找不到一个。  我将介绍这是我们目前针对 ZU7EV 拥有的最佳设计的信息。  谢谢!