This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 SOC 问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804971/bq40z80-bq40z80-soc-issue

器件型号:BQ40Z80

如图所示、为什么 SOC 为0%?

所有电池都具有非常高的电压。 我现在发送命令21、41。 不管用。

电压校准后、Cell7电压仍具有100mV 误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已正确对化学成分进行了编程? 请给我一个简短的日志以及您的 srec 和 gg 文件。