This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:OTG 重新使能序列

Guru**** 2519220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799302/bq25713b-otg-re-enable-sequence

器件型号:BQ25713B

硬件设置:BQ25713B 在我们的电路板上、 TI EVM 具有 非 B 版本。  

 

在电路板上首次激活 OTG (施加电池电压并对适用的 OTG 寄存器进行编程)时、与 EVM 电路板上的  VBus 在5.004V 时一样、成功、并且能够按编程方式将其加载到接近2A 的电流。

 

然后、通过设置  EN_OTG 位(#4@Reg. 35h)低电平或使 OTG_VAP (#5)引脚 变为低电平、VBus  相应地降至0V。  但是、我们的困境是、每当我们将  en_OTG 位或  OTG_VAP (#5)引脚恢复为高电平(以较低的值为准)时、VBus 不会恢复到5V、而是保持在0V。    再次恢复 VBus 的唯一方法是设置   OTG_VAP_Mode (#5@Reg. 34h)位低或移除电池电源并重新开始寄存器编程。

 

有什么想法、为什么我们的电路板在这方面的行为与 EVM 不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    您能更详细地描述一下测试设置吗? 什么是电池电压? 是始终在 VBUS 上施加2A 负载、还是仅在首次成功启动 OTG 后才施加?

    您是否还有电路板的原理图? 定制板的配置与 EVM 有何不同?

    在每个事件前后(成功启动前后的寄存器转储、失败重新启动前后的寄存器转储)、您是否具有寄存器设置和状态寄存器读取?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 和电路板上施加的电池电源电压均为8V。   OTG 电压 (06h)和 电流 (08h)寄存 器分别编程为5.004V 和2000mA。  这两个电路板都由 studio SW 驱动。

    我正在努力在寄存器负载转储前后获取 A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    原理图也有助于与 EVM 进行比较。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题与硬件问题隔离。 今天上午发现、无法重新打开 OTG (在 OTG 模式下、而不是 VAP 模式下)的问题是由 R971"顶部"电阻器(EVM 的 R19) ILIM_HiZ 分压器的顶部与其 RegN 电源(0Ω Ω 跳线 R1835)意外分离造成的。 故障排除/连续性检查表明、R971实际上已从 R1835上断开。