This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:负载瞬态性能

Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804845/tlv62568a-load-transient-performance

器件型号:TLV62568A

大家好、

从数据表图23中可以看出、Vp-p 约为0.2V、但当我使用 Webench 仿真时、它为0.1V (+-2.5%)。

有什么不同? 我可以说哪一个?

2、现在我的应用是0A 至200mA、Vout 在+/-5%范围内为1.2V、 TLV62568A 是否符合规格?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    请参阅以下答案。

    从数据表图23中可以看出、Vp-p 约为0.2V、但当我使用 Webench 仿真时、它为0.1V (+-2.5%)。

    有什么不同? 我可以说哪一个? ->请附上 Webench 仿真的原理图和 BOM、以便我进行比较。

    2、现在我的应用是0A 至200mA、Vout 在+/-5%范围内为1.2V、TLV62568A 是否符合规格? -->我坚信 TLV62568A 能够满足这些规格。 只需添加前馈电容器(CFF)和47uF 总输出电容选项即可优化瞬态响应。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Excel、

    关于这个问题、我使用5V 输入电压、1.8V/1A 输出来实现负载瞬态。

    我知道数据表中的设计是2A 输出、但 Webench 只能进行0%至100%的负载瞬态、因此我已确保电感器相同(1.0uH)。

    或者、您能否帮助仿真类似的负载瞬态结果(如数据表中的图23)并让我知道您的设置?

    非常感谢。
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    尽管 最小电流为50mA、但可以在 Webench 中将瞬态负载调整到所需的水平。 但是、由于器件始终处于 PWM 模式、阶跃负载响应在0A 至50mA (最小负载)之间的变化很小。 根据仿真结果、它具有20mVp-p 的输出偏差。 请参阅以下原理图和瞬态负载仿真结果、以供您参考。

    注意:如果 将来需要优化阶跃负载响应、建议在原理图中的 Rfbt 上添加一个电容器选项。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Excel、

    谢谢、但我可以从 Webench 获得这一结果。 我的问题是、我无法获得如图23所示的任何结果。
    为什么 Webench 的结果总是比图23低得多。 我不知道我应该相信哪一个。

    因此、这就是我要求 Webench 和数据表之间存在差异的原因。 或者结果差异仅在50mA 最小负载时发生?

    谢谢、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    为了使数据表结果与 Webench 保持较短的一致性、您需要将脉冲电流源的上升和下降时间调整为1us。 这是为了具有与数据表相同的电流压摆率。 但是、由于整个电路是具有快速仿真的简化模型、因此无法100%复制系统的确切行为。

    请参阅以下脉冲电流源设置和瞬态负载响应(5.0V 输入电压、1.8V 输出电压)。

    e2e.ti.com/.../amCharts.pdf

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Excel、

    了解、感谢您的帮助、我找到了可以修改负载参数的位置。
    非常感谢!

    C.T.