This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62366B:能否提供仅在顶层使用信号布线的推荐布局?

Guru**** 2556610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804351/tps62366b-could-you-please-provide-a-recommended-layout-which-only-uses-signal-traces-on-top-layer

器件型号:TPS62366B

各位专家:

我的客户想知道 EN 和 VSEL 的布线形状最好、以防它们仅使用顶层布线。
他们似乎不想使用带过孔的内层迹线来降低成本。

我认为它们必须尽可能保持直形、并从顶视图的角度将这些信号路由到左侧(不是电源 SW 侧)。 但我不确定哪条路由最适合每条路由。

请给我建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikoma-San、

    您的客户只使用单层板还是双面板?

    如果您想使用单层 PCB、我认为您无法对 VSEL&EN 进行适当的控制。 除非您希望将这两个引脚设置为恒定值:VIN 或 GND。 您能否提供客户系统的原理图 ?
    它还会使您的系统暴露在噪声中、因为系统在通过不同层分配 GND 方面没有适当的布局。

    谢谢你。
    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikoma-San、

    由于我们现在正在通过电子邮件进行此对话、我将关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    我明白了。 谢谢你。

    此致、
    Ikoma