This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:省电模式

Guru**** 2505575 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804738/tlv62565-power-save-mode

器件型号:TLV62565

你好

      我们使用 TLV62565 (3.3V 输入电压、1.2V 输出电压、0.6A)并使用电负载表和电源输入3.3V 电压。 我们发现 TLV62565看上去未进入省电模式。 我能否知道问题的根本原因是什么? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果您查看数据表中的效率曲线(图10)、则器件已处于 PWM 模式、Iout =>~200mA。 您是否担心器件是否以0.6A 的电流进入 PWM?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我将结束这一趋势。 如果您还有其他问题、请随时答复。


    此致、
    Excel