This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:MODE 引脚上拉

Guru**** 2813405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805285/lm76002-mode-pin-pull-up

器件型号:LM76002

在 LM76002EVM 上、MODE 引脚连接到 VCC 以实现 FPWM 运行。

尽管有注释"TI 不建议通过外部电路加载此引脚"、但此连接是否没有问题? 数据表?

我们能否将 MODE 引脚直接连接到 VCC 以进行 FPWM 设置?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    可以将 MODE 引脚连接到 VCC。 此 IC 设计为在此配置下运行。 由于 MODE 引脚设计为由 VCC 引脚驱动、因此不考虑外部电路。

    此致、Robert