This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804647/ucc23513-ucc23513

器件型号:UCC23513

您好!

在 UCC23513数据表中、建议使用建议的互锁电路。 但我对 CMR 问题很好奇、尤其是当 LED 熄灭时。 当 LED 关闭时、我们始终分流一个具有 LED 的晶体管、这对于 CMR 很好。 但对于互锁电路、没有用于 LED 关闭的分流路径。 我是否会遇到互锁电路的 CMR 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragon、

    感谢您对我们的司机的关注、我叫 Mamadou Diallo、我是为高功率驱动器团队提供支持的 AE。

    如果我正确理解您的问题、似乎您担心来自连接的潜在阻抗不匹配、这可能允许在仿真二极管关断时从阳极耦合到阴极的瞬态。 请确认我是否错了。

    互锁功能正在主动驱动阳极和阴极、图中所示缓冲器的输出级表示或可建模为晶体管、从而有效地避免使用任何外部晶体管。

    如果要考虑阻抗不匹配或非平衡变压器产生的任何 CMR、可以插入等值电阻器、以实现阳极和阴极之间的阻抗平衡、并均衡2个引脚之间的共模电压变化。 我在下面附上了我的同事的博客、其中该实施将解决您的应用中的问题。

    或者、为了节省电阻器组件、您可以在图片上移动 R1和 R2、如下所示、以确保阳极和阴极引脚之间的阻抗平衡正确。

    如果您有任何疑问、请告知我们、如果解决了您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:UCC23513

    您好  、Mamadou:

    感谢您的回答。 我的原始电路如下所示。 当 LED 关闭时,由于从辅助电源耦合,可以从+5V->LED->CLEDN 走线。 但对于分流晶体管,路径会传输到+5V->Transister-->CLEDN。  

    我对以下内容感兴趣:互锁电路能否解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享您的电路。

    通过匹配的缓冲器和匹配的外部电流设置电阻器互锁器件将确保两个输出绝不会同时导通、无论电路中的共模噪声如何。

    由于以下多种原因、不需要分流晶体管:
    1.使用匹配的外部电阻器和相同的缓冲器(或缓冲器的相等内部电阻和最小的 P2P 变化)来确保两个 IC 上的正向电流相等且平衡。 这有助于平衡阳极和阴极上的共模瞬变(假设布局未优化)

    2、由于始终有电流流过晶体管(当 LED 亮起和熄灭时)、因此这将从 IF 电流中流出、进而产生导通二极管所需的电流。 它还会增加系统中的功率耗散、因为晶体管将具有电流、这基本上会导致系统中未使用的功率耗散。

    与传统光耦合器相比、UCC23513具有更高的工作隔离电压能力和更高的共模瞬态抗扰度、因此能够更好地处理功率级的共模瞬态。

    我们的三相逆变器参考设计对该配置进行了评估、复制如下:
    www.ti.com/.../tidueg8a.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou