This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A-EVM 的 EMI

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805237/emi-of-tps61021a-evm

主题中讨论的其他器件:TPS61021A

我们有关于 TPS61021A 的问题。

当该 IC 处于 PFM 模式时、您能否向我们展示 EVM 的 EMI 数据?

VIN=2.5V

VOUT=3.3V

IOUT-90mA

我们希望 EVM 的 EMI 数据接近上述规格。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们没有该器件的 EMI 数据。 但该器件已得到广泛使用、且已发货100亿件。  到目前为止、我们没有听到任何有关 EMI 的抱怨。 对于这种微小的输出功率和良好的布局、EMI 通常不是问题。 因此您无需担心 EMI。 我们可以帮助稍后查看 PCB。