This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:VSENSE 输入电压范围

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804419/bq76pl455a-vsense-input-voltage-range

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536A

根据数据表、VSENSE 输入电压范围为1V 至4.95V。

虽然 AUX 输入电压范围为0V 至5V、但无法保证 VSENSE 输入的1V 值更低?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    您是在谈论精度吗? 我认为 BMS 应用关心的是2至4.5V 的范围。

    另请注意、每节电池的电压应高于2V、以获得正确的平衡功能。 请参阅 EC 表。

    谢谢!

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy San、

    我们客户的电池电压可能会降至0.8V。 (它不是锂离子电池)
    如果添加了低于1V 的电压、器件如何工作?
    电压读数是否可行、但不保证读数精度? 还是器件无法保证运行?

    关于电池平衡操作、
    EQN 驱动器输出 VSENSE (n)电压电平(高电平状态)和 VSENSE (n-1)电压电平(低电平状态)吗?
    因此、当电池电压过低时、由于没有足够的 VGS 电压、外部 FET 无法导通?
    如何使用 NPN 晶体管而不是 NMOS?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei、

    测量仍在工作,但在此范围内我们没有指定精度。

    低于1V 时、内部驱动器将无法正常工作。

    满足此应用程序的要求并不是开始时的设计目标。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    感谢你的答复。

    bq76PL455和其他 BMS dvices 通常仅用于锂离子电池应用吗?

    您是否有符合以下要求的器件?

    -电池电压范围:1.2V 至1.9V

    -电芯编号:384序列号

    -需要电池平衡功能

    我无法判断 bq76PL536A 平衡功能是否正常工作。  

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    我们没有合适的器件来满足此范围,并且能够在平衡方面发挥作用。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy San、

    与 bq76PL455A 相同、bq76PL536A 的电池电压是否也高于1.8V?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei-San、

    从架构来看、它与455相同。 所以、536 应该 具有相同的限制。

    谢谢!

    Andy