This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:低侧开关是打开还是关闭? 低电平时的输出电压。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804277/tps54327-is-low-side-switch-on-or-off-when-en-pin-is-low

器件型号:TPS54327

大家好、TI 团队。

低侧开关是打开还是关闭? 低电平时的输出电压。  

客户担心 EN 引脚快速且持续切换时低侧开关损坏。

KAMURA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    当 EN=LOW 时、低侧和高侧开关都处于关闭状态。
    2.当 EN 快速切换时,IC 不会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 赵新

    感谢 您的快速回复。

     我有另一个问题。

    此 IC 是否有"输出放电控制"的幻想?

    客户不需要"输出放电控制"的幻想。

    我确认 了数据表、但  我找不到"输出放电控制"一词。

     以下是否意味着 TPS54327具有"输出放电控制"功能?

    此致、  

    KAMURA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    IC 没有"输出放电控制"功能。
    在 EC 表中、当 VFB=0.8V 时、IFB=~0A、这意味着 FB 输入电阻非常大、换句话说、FB 引脚没有放电功能。