This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:PWM 频率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61161A, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805402/tps61193-pwm-frequency

器件型号:TPS61193
主题中讨论的其他器件:TPS61169TPS61161ATPS61165

你好

我发现几乎支持 LED 背光驱动器的 PWM 调光频率为100Hz--20kHz,该范围受限于什么?

我的客户想要过度使用130KHz PWM 频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    它受内部 RC 滤波器或内部时钟的限制。 您会告诉我您的客户为什么需要这些高调光频率? 我们的 TPS61161A/TPS61165/TPS61169可支持高达100kHz 的频率。 您是否可以满足您的应用要求?
    此致
    肖恩