This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 bq27542或 bq27546的兼容充电器

Guru**** 2812675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804916/compatible-charger-for-bq27542-or-the-bq27546

主题中讨论的其他器件:BQ24190BQ24192

您好!

客户正在寻找具有 bq27542或 bq27546电量监测计 IC 的兼容充电器、这些充电器适用于具有以下规格的锂离子电池。 您能建议最佳充电器选项吗?

电池(单节电池)的标称电压为3.8V、电池容量为3000 - 5000mah。

充电时电流最大为3安、充电时电压为4.35V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya、

    充电器输入电压(适配器输出电压)是多少? 客户可以查看 BQ24190 (D+D-)或 BQ24192 (DSEL)。