This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BTST nad SW 之间的电容

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805315/bq25601-capacitance-for-between-btst-nad-sw

器件型号:BQ25601

您好、Angelo、

BTST 至 SW 电容器的容量是否受到限制?
此外、该电容器所需的最小电容(UF)是多少?

此致、
Chiaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chiaki、

    此设计将使用0.047uF 电容、所有性能评估均处于此条件下。 对于7.5V 输入电压应用、考虑到裕度和电容随直流电压降额以及电容器最大电压约为14V (Vin + VREGN)、我们建议使用0.047uF 25V 电容器。