This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:动态电压调节

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804049/tps54519-dynamic-voltage-scaling

器件型号:TPS54519

尊敬的 TI:

我想使用动态电压调节方法、将 PWM 用于主芯片上的内核和 CPU 电源。
我想了解一下 TPS54519的 C10值。 (以下是数据表的摘录。)
我想知道两件事:
在1.0V 时使用 Vout 时、我们需要知道 C58的适用值。
使用0.9V 输出电压时、我们需要知道 C84的适用值。

请查看、让我们尽快提供您的反馈。
我要再次感谢您

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如数据表所示、它取决于您的预期交叉频率、该电容器值应在对环路补偿进行初步测试后设计。 根据 EVM 指南、建议使用220pF 作为起点: www.ti.com/.../slvu523.pdf。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven:

    感谢您的关注和支持。

    我将为您提供最后一个问题。
    您能告诉我下面推荐的 R6常数吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用0欧姆作为起点、因为我们实际上不在评估板上放置电阻器、谢谢。