This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403-Q1:Rswitch 不是用于解决 Ro 的规格、也不是有关该问题的说明

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805186/tps60403-q1-rswitch-is-no-specification-and-no-description-for-solving-ro

器件型号:TPS60403-Q1

SGLS246B–2004年6月–2016年10月修订第11页 8.3.1电荷泵输出电阻

公式(1)描述了解决 Ro 的重要因素。

我可以从电容器制造商的信息中选择 Cly 以及 ESRcfly 和 ESRco。

用户可能会通过读取数据表中的这些图图图6和图14来创建 fosc 的 SPICE 模型。

但是、Rswitch 未知、因为它们在数据表中没有任何规格和说明。

Thar 数据表指出、Rswitch 很重要、但并未阐明值的数量。

如果数据表描述了用于 Cfly 的电容器的型号、则可以反向计算 Rswitch 的值。

但是、用于评估数据表中 Ro 特性的 Cfly 模型编号未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设备已使用15年以上、因此我很难访问数据。
    但通过查看设计示例和 EVM、我认为可以假设使用陶瓷电容器。 使用的电容值表示这些电容为 X5R 或 X7R 类型。 这意味着与开关阻抗和 Cfly 阻抗相比、电容器的 ESR 应可忽略不计(~5m Ω)。