This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:BQ27320在应用中的问题

Guru**** 2514135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800923/bq27320-bq27320-questions-in-application

器件型号:BQ27320

尊敬的所有人:

以下是有关 BQ27320实际应用的一些问题:

1.如果拆下电池、当前电池的数据是否会存储在 BQ27320中? 当电池插入系统时、它是否 会从电池被取出的状态开始?

2.如果插入新电池,会发生什么情况? 电量监测计最初是否会显示错误?

3.电量监测计是否会提供充电和放电时间等信息?

4. 我们是否在系统侧使用了集成了闪存的高侧感应电阻监测计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq27320是一款闪存监测计。 它将客户设置存储在闪存中。 如果电池被取出、闪存内容不会丢失。 插入后、监测计将根据10个电压点查找表估算 SOC、以估算精度。 为了使监测计恢复良好的精度、必须将电池充满电并放电至至少7%。

    2.是的,将会出现相关的错误。 请参阅答案1、了解如何恢复良好的精度。
    3.不
    4、否

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复。

    您能不能提供建议、与 RAM 监测计相比、在应用中使用闪存的监测计有什么优势。

    同样、对于 BQ27320、如果温度为-10至50度、精度会是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ROM 监测计、当 IC 断电时、您会丢失存储的任何数据。 再次初始化芯片后、主机必须将学习到的数据写回监测计。 这基本上意味着您需要主机中的非易失性存储器来存储监测计设置。 对于闪存监测计、情况并非如此。

    精度为95%或更高。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的确认。

    谢谢。