This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:输出频率等式

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825, UC1845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804723/uc2825-equation-for-output-frequency

器件型号:UC2825
主题中讨论的其他器件: UC1845

我认为、UC2825的输出频率公式如下所示;

FO =?? /(Rt*CT)

请告诉我 UC2825的系数是"??"。

(例如、UC1845的系数为1.72)

【背景】

客户希望仅设置为100kHz (f_osc:200kHz)、但不完全适合。  

⇒Rt:3300Ω 和 CT:2200pF、结果为:110KHz

顺便说一下、UC2825频率容差是否倾向于上侧?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satishi、您好!

    UC2825遵循数据表中提到的相同等式:fosc = 1.72/(Rt*CT)。

    此外、数据表还建议计时电阻器值介于5k 和100k 之间。 如果您注意到下面的图10、则该电阻器值与频率之间存在线性关系、但在该范围之外、该图是非线性的、更难预测(请参阅下表)。

    我知道他们希望以200kHz 的频率运行、如果他们决定保持 CT=2.2nF、那么在等式之后、他们的 Rt 应为4K。

    我建议使用一个 CT=1.5nF 和 Rt=5.7K。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区域- SAN

    感谢您的回复、

    请允许我再次确认您的答案、因为它与下面的 UC2825数据表信息不匹配。

    ------------------------

    ①UC2825数据表中描述的 Rt 建议值为3kΩ Ω 至10kΩ Ω。

    ②When 您在数据表图中应用的已回答 Rt 和 CT 值、结果超过200kHz

    ③When 在条件 fosc = 1.72/(Rt*CT)下计算得出、结果约为237kHz。

    实际上、测得的 fosc 为220kHz。

    ------------------------

    UC2825的建议值 Rt:5.7kΩ μ s / CT:1.5ns 还是 Rt:4kΩ μ s / CT:2.2ns、它们是否正确?

    如果有关于 fosc、Rt 和 CT 关系的 UC2825详细图、请告诉我。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    从 UC2X4X 数据表的等式8中可以看出、死区时间计算不是针对 Rt 值进行的:

    就时序电阻与频率间的关系图而言、我在两个图中没有看到任何扩散器。

    Rt 和 CT 组件的建议值为:  

    kΩ 使用小于5k Ω 的计时电阻器。  kΩ 的 kΩ 电阻值范围为5k Ω 至100k Ω;建议的时序电容值范围为1nF 至100nF。

    请使用: RT:5.7kΩ/ CT:1.5nF。

    此致、

    区域