This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PCB 问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800818/ucc28950-pcb-issue

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

原理图中写入的、 将 D25的阳极与接地断开、并将其连接到 D18的阳极。

但问题是、在 CAD 文件中、A-D18没有连接。

那么、我必须遵循哪一个、PCB CAD 文件中的实际可用连接或您在注释中提到的连接?

这种 A-D18连接在预充电电路中的重要性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidheesh、

    支持此部件的工程师正在出差、我已根据此支持请求复制了他、您应该会在一天内看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    您能告诉我您在中看到了哪一个文档以及它所指的是哪一个原理图吗?

    我正在旅行、时间有限、但我会尽快回复您

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我在 PMP8740修订版 D 中看到了注释、文件已附加。  

    e2e.ti.com/.../3124.PMP8740-2KW-Rev_5F00_D-Full-Bridge.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nidheesh

    感谢您提供相关信息。 我查看了该文档、进行此注释的原因是原理图在 Rev C 和 Rev D 之间进行了更改、但这些更改足够小、允许工程师在其库存的 Rev C 板上构建 Rev D 原理图。 您可以将更改与下面的 D25进行比较。

    您可以在第2页和第1页上看到类似的注释。

    我们在 Rev C 中确实有 PCB 文件、但我认为我们从未制作过 Rev D 版布局。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Colin、

    感谢您提供宝贵信息。

    此致

    Nidheesh