This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65563A:调节输出电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65560, TPS65563A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803732/tps65563a-adjusting-output-voltage

器件型号:TPS65563A
主题中讨论的其他器件:TPS65560

我想知道是否有推荐的方法来调节输出电压? 我想充电至200V、而不是300V、并且正在驱动超声波传感器。 我不能仅仅使用时间、因为负载在传输后不会将输出电压降低到0V。 使用电阻分压器和 A/D 监控输出电压是否是最佳解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elizabeth、
    实际上、您需要注意 SW 引脚的"绝对最大额定值"、它实际上不能超过50V。 在您的应用中、您需要确保此引脚上的电压不会超过50V 额定值。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的描述不够详尽。 我将讨论外部变压器次级侧(~1:10)的输出电压为300V、这与使用 TPS65560的评估板中的输出电压相同。 我当然可以使用不同的匝数比来降低输出电压、但我发现这并不容易找到。 我也不想制造我自己的变压器。 输出分压器将把300V 分压为适合处理器的 A/D 的电压 我一直在使用另一家制造商的产品、该产品旨在改变输出电压、但遗憾的是、该产品即将停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elizabeth、
    老实说、这是一个非常旧的器件、应用信息不多。 您能否为您的应用绘制方框图? 我现在不太清楚您的要求。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到、最初的预期应用(闪烁的氙气灯)现在不太重要、 但 TPS65563A 和相关器 件基本上是一个组件、可将电容器充电至 HV、然后使用 IGBT 对其放电、并可用于多种其他用途。  这正是我的应用所需的。 在我的应用中、氙气灯(和相关电路)被与 IGBT 并联的超声波换能器所取代。 处理器发出的 PWM 信号调谐到传感器的谐振频率、用于打开和关闭 IGBT 并使传感器振动。 我缺少的是对输出电压进行编程的能力。 我一直在使用 MAX8685F、它确实提供了设置输出电压的功能。 但是、正如我之前提到的、该部件即将停产、我正在寻找替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elizabeth、
    您能否向我展示您的原理图或方框图?
    此致
    肖恩