This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194EVM:反馈电容器

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801718/tps61194evm-feedback-capacitor

器件型号:TPS61194EVM

大家好、

您能告诉我如何计算 EVM 电路中的 C9=15pF 吗?

该电容器的用途是什么?

在数据表中、它被称为 CFB=4.7pF。 没有为此零件定义其他解释。

谢谢、此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidhya、
    CFB 用于补偿控制环路的一对零极。 在大多数情况下、较低的频率具有较高的系统效率。 根据所选的开关频率自动选择直流/直流内部参数、以确保稳定性。 在升压模式 A 中、
    在300kHz 至500kHz 范围内运行时、PF 电容器 CFB 必须置于电阻器 R1两端。 在1.8MHz 至2.2MHz 范围内运行时、CFB = 4.7pF。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean。

    我在该器件的功能方框图中没有看到任何内部误差放大器。 如何使用与顶部反馈电阻器并联的电容器进行环路补偿?
    请您澄清一下吗?

    此外,4.7pF 是固定的,或者可以使用高于该值的值(例如7pF)? 在这种情况下、会产生什么影响?

    此致、
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidhya、

    有一个内部 GM (OTA)、连接到顶部反馈电阻器的电容将实现小信号传输功能。 我相信有很多文档描述了这种3类补偿。
    4.7pF 是一个建议值、它可以支持大多数应用、实际上最终值可以根据实际环路测试和瞬态要求进行调整。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我已经使用了3类补偿电路、其中将有一个与该 CFB 电容器串联的电阻器。
    此外、IC 还具有带 RC 和 C 网络的补偿引脚、以提高环路稳定性。

    只有电容器将与 LC 极一起充当极点?
    请澄清
    首先、我将从4.7pF 开始(在我的情况下、Fsw 为2.2MHz)、然后逐渐增加?

    此致、
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidhya、
    您的选项 R 和 C 已集成到 IC 中、如果您可以编写零点和极点方程、则只有一个 CFB 是可以的。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Sean。

    我是否可以通过任何方法在理论上计算该 CFB 值?
    是否有相同的公式?

    请澄清。
    此致、
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidhya、
    很抱歉、我们没有这样的文档或计算指南。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Sean。

    我的要求是17V、190mA。 Vboost 最大值为22V (17V 的30%) ISET 每通道50mA。 我已经为一个 LED 灯串使用了2个通道、为另一个 LED 灯串使用了2个其他通道。

    FSW=2.2MHz

    当 CFB=7pF 时、T 分频器使用 LED 驱动器的 R1=100K、R2至 GND = 39K、R3=100K 至 FB 引脚。

    请参阅随附的环路稳定性图。

    相位裕度和增益裕度不好。

    请指导我完成此操作。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya、
    您使用该环路测试了哪个占空比? 您需要将其设置为100%占空比、因为它使用 PWM 调光模式。 您可以尝试将 CFB 值降低到4.7pF、然后重新测试环路。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    占空比为100%,在室温下进行测试。

    PFA 环路测试结果为4.7pF。 它仍然不稳定。 请建议。

     

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidhya、
    您可以尝试降低开关频率并增大输出电容值。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请在此再次说明。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya、
    您是否尝试降低开关频率? 结果如何?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

    我尝试将开关频率从2.2MHz 更改为1.8MHz。 CFB=4.7pF。 性能没有任何改善。

    PFA 图。

    请分享您对此的反馈。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya、
    从上面的结果来看、PM 已经足够好了。 您对您的应用有何顾虑?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    不符合增益裕度。
    在0dB 时、相位裕度= 55.48度
    相位多次过零。 考虑到第一个过零、没有足够的增益裕度。

    请建议。

    此致、
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya、
    您的应用问题是什么? 我认为现在环路是正常的。 您是否发现了任何应用问题或只想获得良好的图形?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    电路板上观察到闪烁问题。  

    对于稳定的系统、还应满足增益裕度要求。

    仅满足相位裕度是否正常?

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请分享您对此的意见。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya、
    我在您的应用程序上没有太多的公共资源。 有时我们只关注马林阶段。