This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:输出电压

Guru**** 2522990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73433-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804866/tps61099-output-voltage

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS73433-Q1

尊敬的 Minqiu、感谢您的回答。

请回答

然后、我想串联两个电源:TPS610995 (3.6V OUT)和 TPS71533 (3.3V OUT)。 我希望获得 精确的3.3V 电压。精密发生器 由 3.3V 电源供电、该电压必须稳定。  负载电流为20mA。

请回答、0.3V (3.6-3.3=0.3V)是否足以让 TPS71533在20mA 电流下工作? 但实际上、电压可能低于0.3V? 温度范围为-40°C 至+60°C  

还是不应该 这样做?  

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir:
    不建议连接不同的电压。
    请问您为何要将它们组合在一起? 更好地与您的系统块配合使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu、谢谢

    请参阅我的电路

     我看了一下、我可以采用 TPS73433-Q1、而不是 TPS71533、它肯定会在3.6V 输入电压下工作。

    e2e.ti.com/.../TPS61099.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir:
    我见过您的电路。 我认为 TPS73433更好。
    您关心的关键规格是压降:VDO。 而0.3V 就足够了、因为 TPS73433数据表中列出的最大 VDO 为0.219V。