This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:CAN't 实现 VCT

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803141/bq28z610-can-t-achieve-vct

器件型号:BQ28Z610

您好!

我有一个 bq28z610、很难获得有效的充电终止。

我使用的是2节电池 LiFePO4 6.4V 6400 mAh。 我已启用 RSOCL 标志、因此在 VCT 之后应该具有100% RSoH。

但我具有以下状态:

因此、即使在等待几分钟后、RSoH 也为99%、VCT 为0、尽管充电电流已降至几乎0。 逐渐上升的锥形电流没有作用(即使是1A)。

 需要检查哪些寄存器和设置?

以下是参数:

e2e.ti.com/.../2654.params.gg.csv.zip

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexey
    您将充电项电压降低至10mV。 将其保留为默认75mV、您现在应该能够设置 VCT

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    感谢您的回复。

    我已将端点电压增加到75mV。 充电一段时间后、我得到:
    RSOC 100%
    2. ChargingStatus ()[MCHG]= 1.
    3. BatteryStatus ()[FC]= 1且 GaugingStatus ()[FC]= 1
    4. BatteryStatus ()[TCA]= 1和 GaugingStatus ()[TC]= 1

    因此、它部分帮助了我、但我无法获得 ChargingStatus()[VCT]标志。 我已经等待了超过2x40s (>5分钟),并且所有时间 BatteryStatus()[DSG]都为0,这意味着满足了所有条件,但没有 VCT。

    问题的原因可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现这个问题是充电电压错误。 在我为每个温度充电输入电压之前=整个电池的充电电压(7.3V)、但应该有1节电池的电压(3.65)。
    更改这些值后、我可以获得 VCT。

    感谢你的帮助。