This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:TPS62162老是运行于Power Save Mode这个模式

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62162
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803787/tps62162-tps62162-power-save-mode

器件型号:TPS62162

由于给DSP供电时,DSP老是会进入低功耗模式,所以我单独测试TPS62162DSGT产生的电压,滤波后产生电压的幅值是3.3V,幅值是正常的,可是发现TPS62162的PG端口产生的波形不是PWM模式否而是Power 保存 Mode这个模式,然后我改变3.3V的负载的大小,发现仍然是Power 保存 Mode这个模式,只不过是占空比变大了,仍然没有运行于PWM模式,请问一下,这是什么原因导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题:TPS62162始终在省电模式下工作

    因为当我使用 TPS62162时、 DSP 始终进入低功耗模式。 我单独测试 TPS62162的输出电压、Vout 为正常3.3V、但 PG 引脚的输出未显示 PWM 模式、似乎在省电模式下工作。 当我更改3.3V 输出的负载时,它仍在省电模式下工作,请问是什么原因导致了这种情况?

    答案:

    您好!

    您能否提供更改前后的负载尺寸以及您的电路参数(电感值、输出电容值)?如果可能、请提供原理图、以便我们更好地帮助您分析问题。

    您测试的波形似乎是 SW 引脚、而不是 PG 引脚、您能帮助确认吗? 当 Δ 电流小于0.5 *Δ IL 时、我们的器件处于省电模式。IL 可 通过 数据表上的公式8计算得出。 为了更好地帮助社区阅读这些主题、您能用英语与我们交流一下。 非常感谢!  

    您好,μ A

    您可以提供一下你改变前后的负载大小,以及你的电路参数(电感值,输出电容值)吗?如果可以麻烦提供一下原理图,这样我们可以更好的帮助您分析问题。μ A

    您的波形测的应该是SW脚的波形,而不是PG脚的波形,您可以确认一下吗?当负载电流小于0.5 *ΔIL时我们的器件是工作在power 保存 mode模式下的。ΔIL 可已通过数据手册中的Equation 8来计算。您可以用英语和我们交流吗,我们很难理解中文,谢谢。

     

    此致、

    Kevin

    _________________________________________

    TPS62147 –新型17V 输入电压、2A 降压、具有强制 PWM 选项、可实现低输出纹波。
    在整个温度范围内具有1%的精度、0.8V 至12V 输出电压、与4A (TPS62136)引脚兼容、适用于工业应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    因为我最近没有听到你的声音。 如果您还有其他问题、可以在下面回复。 如果没有、我将关闭此项目。
    此致、
    Kevin