This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:VQFN 封装和 SOT 封装

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61178, PMP15043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803678/tps61089-vqfn-package-and-sot-package

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61178PMP15043

大家好、  

与 TI EXPORT 长时间聊天、我已为我的商业项目选择 IC TPS61089。  但在设计阶段,我发现 IC 仅制造 VQFN 封装。 因此、您能否就与  TPS61089规格类似的 SOT 封装提出建议  

非常感谢您的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请指定输入电压、输出电压和最大输出电流。 以便我可以为您选择最合适的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压4.5和15V
    I out >=2
    VOUT > 5 < 12可调节

    低于6瓦

    机器人的要求

    非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61089仅支持 Vin<12V 应用。 您可以查看 TPS61178。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您提供信息

    我认为 TPS61178完全符合我的要求。 是否可以使用预设在7.5V 至15V 之间调节输出电压、然后是预设值的计算结果及其应用方式

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要什么 Vout? 只是"7.5V 和15V 两点"还是"7.5V 至15V A 范围"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有固定值、我需要使用可变电阻器在7.5V 至15V 之间调节它

    非常感谢您的参与
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将电压信号注入 FB 引脚以更改 Vout。 该电路与随附的文件类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的情况下,我无法排列外部 PWM 信号。 因此、无法安排 PWM

    我们能否通过将可变电阻器连接到上图中的 R3来更改电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    可以、您可以将 R3连接到 GND。 R3可以是可变电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能不能向我发送我发现存在某些问题的 TPS61178的光绘文件

    www.ti.com/.../med_pmp15043_pmp15043_board_photo.jpg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    贾斯珀是 PMP15043的作家。 他将回答您有关 TPS61178使用情况的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您需要 TPS61178解决方案的光绘文件、对吧? 我可以向您发送 EVM 的光绘文件、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PWR792A_5F00_GerberNCdrills.zip

    请参阅附件