This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS796:输出电压从2.5V 降至2.2V

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802310/tps796-output-voltage-drops-from-2-5v-to-2-2v

器件型号:TPS796

您好!

我们正在 其中一种设计中使用 TPS79625DCQR。

在本例中、我们将从3.3V 转换为2.5V。 我们的总持续电流要求约为800mA。 已连接下面的电路原理图。

在电路板上、我们看到电压从2.5V 下降到大约2.2V。 (参考图像 5V_3.3V (FPGAbank2CON).jpg)

怀疑连接的器件、我们尝试提起器件的引脚4 (输出引脚)、并观察到输出。 我们看到电源大约为2.5V 摆动(参考: 5V_2.5V (红色) Pinlifted.jpg)

在这之后、为了清除电路板侧、我们提供了一个2.5V 的外部电源。 观察到电路仅驱动360mA。 当探测时、我们没有观察到任何摆动、如上一种情况。

现在、电压下降的原因可能是什么。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、此致、
南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    感谢您提供示波器截图和原理图。  您使用的器件 TPS79625DCQR 是固定版本器件。 无需外部电阻器即可设置输出电压。 请考虑移除额外的 C138、R91、R92并重新检查输出。 此外、当您检查输出电压时、请勿提起输出引脚、因为输出引脚需要至少有一个1uF 的电容器才能使 LDO 保持稳定。  

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如您所见、R91和 R92是电路板上的 DNP (未安装)、但我们根据 数据表建议安装了 C138

    请告诉我这是否会导致电压下降问题?

    请注意、引脚的起升只是为了实验目的而不是为了使用、如果预期波形显示的行为、您可以忽略这一点。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    C138电容器的另一侧需要接地、而不是连接到 Vout。 您可以尝试移除该电容器、以查看输出电压问题是否仍然存在。

    此致、

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的参与。

    移除电容器(放置在 NR 引脚和输出端)后、我们观察到了正确的输出。

    此致、

    南日达 M