This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:在恒定电流调节中、通过实现稳定

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62136, INA250, OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804772/tps62136-in-constant-current-regulation---woult-it-stable-with

器件型号:TPS62136
主题中讨论的其他器件:TPS62135INA250OPA348

你好

项目 说明:设计 具有稳定电流的电阻式开关导线加热器 PSU。 负载电阻极低

负载电阻为0.5欧姆

- 0.2至4.0安的调节电流

-最大输出电压至少为5V。

-可能的最低电压纹波

-最大效率、以实现最低的热耗散(将在密封/闭合/隔离式环境中工作)

输出电压要求是摆动至0V、因为该线式加热器需要大约0.1V 的输出电压来将200mA 馈入至0.5欧姆。

有一对问题:

 TPS62136和 TPS62135之间的区别是什么。

2. 在 INA250和 OPA348上添加 V 至 I 转换后、TPS62136是否会保持稳定?   指定的 INA250A2 BW ~50kHz 和 OPA348 ~1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karne、

    TPS62135/6仅在开关频率方面有所不同。 TPS62136更慢、因此效率更高一点。

    如果您需要最低纹波、应将 MODE 引脚连接到 Vin 以获得强制 PWM 模式。 较低负载电流下的效率将低于 PFM 模式下的效率。

    我不明白为什么您需要此应用的低纹波。 我认为、几 mV 的开关纹波不应影响加热器中产生的热量。 此外、所有这些47uF 电容器都超过了最大建议输出电容值、并且无助于降低纹波-您远远超过了添加更多 C 语言的帮助点。

    最后、如果加热元件允许、您可以将其连接到高侧并移除 INA 和放大器。 此配置如图86所示、并在上一代器件 的本参考设计中进行了详细介绍:http://www.ti.com/tool/PMP9762
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thaks 为了提出建议、将 MODE 与 Vin 绑定。
    所有这些都将在30kV 加速电压下浮动(这就是密封和无通风的原因)、纹波可能会影响电子束质量。
    我可以在这里放置多大的 C ON 输出?

    关于 INA250 -它采用2m Ω 感应电阻器-这意味着它中的热量要少得多。 此外、我需要监控 ADC 上的电流并通过 DAC 设置电流。 我不认为这是很容易实现的。

    由于 TPS62135/6使用内部环路补偿、我的问题是 INA250和 OPA348是否会改变 TPS62135/6内部反馈环路稳定性? 换句话说、您认为 INA250和 OPA348足够快、不会使 TPS62135/6不稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karne、

    最大输出电容写在 D/S 的第4页、并在第13、14和32页进行更详细的讨论。

    您可以对建议的配置进行仿真和基准测试、以查看其是否满足您的应用的特定需求。 这样的高侧感应可以完成、您需要确认它是否满足您的应用的性能需求、以及压摆率、工作点变化等