This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:反相降压-升压有问题

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804300/tps65131-q1-having-a-problem-with-inverting-buck-boost

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65131

尊敬的专家

请注意、这与 TPS65131-Q1遇到反相降压-升压问题有关

您之前的建议使我们将-10V 作为输出电压、而不是-12.5V、因此问题得到了解决、感谢您。 之后、我尝试在输入电压值为5V 时获得-5V 输出电压。 输入电压高达4V、输出电压为-5V、无任何噪声。 但是、对于大于4.1V 的输入电压值、此电路超出稳压范围。 通过观察示波器、我们可以看到、对于大于4.1V 的输入电压、输出电压在1.2ms 内相应地上升到-6.5V、然后电路无法自行调节。 输出电压摆幅为-2V 至0V、没有-5V。 您对此问题有什么建议吗?

此致、

山形山形山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、负载电阻等于30欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramazan、您好!
    在输入电压大于4.1V 的情况下生成-5V 电压不会出现任何问题、因此不确定是什么导致了您的设计问题。 您能否附上电路 TPS65131部分的原理图、以便我查看是否可以发现问题?
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    原理图随附

    此致、

    山形山形山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramazan、

    有趣的是、您根本没有使用升压转换器。 我没有看到有人只在该器件上使用反相转换器、但这应该是可以的。

    查看原理图后、我建议将 L3替换为100欧姆电阻器、如数据表中的典型应用电路所示。 该磁珠在直流时的电阻可能比100欧姆低得多。 此外、我不确定电容器 C2相对于 L3位于电路板上的哪个位置、但我建议在您将 L3替换为100欧姆电阻后、在 L3附近放置至少4.7uF 的电容器。

    我看不到您的原理图有任何其他问题、因此我希望此更改可以改善您观察到的行为。

    此致、

    辽卡特