This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:查找比 TPS22919低的 VIH 最小阈值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804786/tps22919-look-for-lower-vih-min-threshold-than-tps22919

器件型号:TPS22919
主题中讨论的其他器件: TPS22918

各位专业人员、您好!

我的客户寻找的负载开关的 VIH 最小值低于 TPS22919。

我尝试找到适合此要求的器件。 但是 、我只能找到 VIH 最小值为1V 的器件。

您是否有任何符合此要求的候选人?

谢谢、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    感谢您与 E2E 联系!

    相对于 VIH、您尝试降低多少? 我们已经对 TPS22918进行了一些测试、它可以支持低至0.95VIH 的电压。

    否则、低电平有效负载开关是否起作用?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur - San:

    感谢您的快速回复。

    我的客户计划使用0.3~1.0V 信号来启用负载开关。 越接近0.3V 就越好。
    因此、我认为他们无法接受低电平有效负载 SW。
    目前、我将推广 TPS22918。

    谢谢、
    Kazuki Kuramochi