This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:如何阻止锂聚合物立即为系统供电(无需等待其完全耗尽)

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802895/bq24195-how-to-stop-lipo-from-supplying-power-to-system-immediately-without-waiting-for-it-to-deplete-completely

器件型号:BQ24195

您好!

在始终连接的壁式适配器场景中、始终连接为系统提供5Vdc 电源的 AC/DC 壁式适配器。  当发生电源故障时、LiPo 将启动并支持系统电源、直到墙面电源恢复。
但是、在某些情况下、用户会希望锂聚合物不提供备用电源。 例如、在不希望拉动电池连接器以阻止系统通电的情况下、或者希望立即通过切断所有电源来立即重置系统的 MCU (无需等待连接的锂聚合物电池完全耗尽)、进行测试。
是否有人可以描述是否有办法远程断开 LiPo 电池与系统的连接以进行测试和/或立即重置系统?

谢谢、

Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BATFET Q4可通过 I2C 由 REG07[5]关闭。

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    不过、感谢您的回复、如果由于 任何原因而停止/停止 MCU、则 I2C 不可操作、此解决方案还不够。 在这样的情况下、MCU 暂停且 I2C 因该情况而无法运行、电池仍会为器件供电。 在电池完全耗尽之前、器件将继续处于暂停状态。

    事实上,你所建议的可能是唯一的方法,但我仍然想问是否有其他方法/建议?

    谢谢、

    Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shay、

    I2C 是唯一的方法。

    谢谢、

    宁。