This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:每次复位时 COV 和 OCC1保护警报 cmd,但我不#39;t 在 DataFlash 中启用它。 在 PV 时 vol 范围为 n#39;t,应该为 HV 状态

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803046/bq40z80-the-cov-and-occ1-protection-alert-at-every-reset-cmd-however-i-don-t-enable-it-in-dataflash-and-the-vol-range-isn-t-at-pv-should-at-hv-state

器件型号:BQ40Z80

sus turbo 电流非常大, 但我看到 RTM OCC1是由 current()而不是 turbo 电流触发的,对吧?

为了排除焊接,售出三块板,的应急措施、结果是完全相同的。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3036.Smart-Battery111.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../z80.gg.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanbin、您好!

    由于当前正在加载、我将能够在2019年5月20日星期五之前更新此帖子。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanbin、您好!

    当 CURRENT()持续大于或等于 OCC1延迟持续时间的 OCC1阈值时、OCC1跳闸。 请确保不满足此条件以防止 OCC1跳闸。

    如果问题仍然存在、请以1秒的间隔发送故障日志。 此外、您能否提供尚未在 Excel 中打开和保存的 gg.csv 文件? 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler