请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 大家好、
我对 BQ78350-R1有疑问。 如果配置了所有 LED 输出、则其输出电流限制为3mA、预期 LED5输出可提供20mA 的电流。
这可能是固件中的问题、还是硬件问题?
提前感谢!
此致、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 BQ78350-R1有疑问。 如果配置了所有 LED 输出、则其输出电流限制为3mA、预期 LED5输出可提供20mA 的电流。
这可能是固件中的问题、还是硬件问题?
提前感谢!
此致、
Brian
您好、Matt、
很抱歉耽误你的回答。 他们再次查看初始化、发现没有什么明显的东西。 它们用于配置的序列:
但是、还有另一个问题:
充电时、它们会激活 LED 指示灯。 如果他们现在为电池组充电,然后拔下电源插头,LED 将继续亮起,直到值 AverageCurrent ()下降到低于设置的 Quitent (最多25秒)。 是应该是这样、还是不应该从平均电流(而不是平均电流)得出?
谢谢、此致、
Brian