This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1电流 LED 输出

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798251/bq78350-r1-bq78350-r1-current-led-output

器件型号:BQ78350-R1

大家好、

我对 BQ78350-R1有疑问。 如果配置了所有 LED 输出、则其输出电流限制为3mA、预期 LED5输出可提供20mA 的电流。  
这可能是固件中的问题、还是硬件问题?
提前感谢!

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    对于所有引脚、应该观察到3mA。 当不加载电流时、您是否在所有5个引脚上看到相同的电压? 您是否有第二个器件、您可以尝试查看是否观察到同样的情况?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    是的、他们在不同的器件上尝试过。 我忘记说的是、它们使用输出 LED5作为具有3mA 配置的 GPIO。
    同时,他们也有解决这个问题的“办法”。 它们必须将 LED5输出配置为 LED、然后将其打开和关闭。 之后、它们可以将其用作 GPIO、并且3mA 限制处于活动状态。

    BQ78350-R1中的固件错误?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    很高兴听到他们有解决方法、并感谢他们让我们了解这种观察到的行为。 我需要对此进行调查、以确定这是由硬件还是固件引起的。 这将需要几天的时间才能深入研究、但我将告诉您我学到的内容。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我无法在 EVM 上轻松进行测试、因为这些引脚和 LED 未连接测试点。 我查看过固件、找不到任何可以解释这种行为的东西。

    您能告诉我用于配置这些引脚的确切顺序吗? "使用 BQ78350-R1"应用手册(第4.1节)中概述了一些步骤。 我不确定他们是否还没有做任何事情: www.ti.com/.../slua924.pdf
    某些设置需要在复位时设置、而其他设置可在器件运行后更新。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉耽误你的回答。 他们再次查看初始化、发现没有什么明显的东西。 它们用于配置的序列:

    •   将 GPIO 配置(0x449B)寄存器设置为0x20
    •   将 GPIO 输出使能(0x449C)寄存器更改为0x3E
    •    GPIO 默认输出使能(0x449D)寄存器为0x3E
    •    将 GPIO 类型(0x449E)寄存器更改为0xC0
    但是、还有另一个问题: 
    充电时、它们会激活 LED 指示灯。
     如果他们现在为电池组充电,然后拔下电源插头,LED 将继续亮起,直到值 AverageCurrent ()下降到低于设置的 Quitent (最多25秒)。
     是应该是这样、还是不应该从平均电流(而不是平均电流)得出? 

    谢谢、此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    当 CURRENT()低于 Quit Current 并持续一段 Chg Relax 时间时,将退出充电模式并进入静置模式。 Chg Relax Time 的默认值为60s、但可以修改。 您认为这是他们可能观察到的延迟吗?

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    谢谢! 是的´s 延迟!
    您是否有关于此 GPIO 问题的新闻?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到延迟解决了该问题。

    我无法找到任何解释他们所看到的 GPIO 问题的内容。 您是否知道它们在对 GPIO 数据闪存应用设置后是否正在进行复位? 在这种情况下、它们是否仍然需要将其关闭和打开?

    谢谢、
    Matt