This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513规格问题

Guru**** 2580995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804939/ucc23513-ucc23513-specification-questions

器件型号:UCC23513

大家好、

请澄清以下各项。

- VF 与 IF 单调性
  在数据表中、VF 的最小值/最大值为7mA - 16mA。 这是否意味着 VF (min)=1.8V 对应于 IF =7mA、VF (max)对应于 IF =16mA?

- IFLH
 我们看到 max (IFLH)=4mA 与 min (if_on)=7mA 之间存在矛盾。 我们应该如何理解这种差异? 以及在7mA>if>4mA 时器件的行为如何?

-去耦电容器
 热侧 Vcc - Vee 上的去耦电容器的推荐值是多少? 是1uF 吗? 如果将0.1uF 用作去耦、器件的行为如何? (CMTI 降级等?)

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    感谢您关注我们的驾驶员、我叫来自高功率驾驶员组的 Mamadou Diallo。

    1.VF 与 IF 单调性

    Vf 是阳极至阴极电压、最大额定电压为2.2V 了解此钳位电压后,IF 电流与该电压成正比,如中的输入电阻计算器所示

    下面的文档显示了2个参数之间的关系。

    e2e.ti.com/.../Worksheet-in-Optotron_5F00_InputResistorSelection.xlsx

      IFLH

    对这种混乱表示歉意。 IFLH (最大4mA)是最小输入阈值、允许 LC 振荡器的内部偏置通过隔离栅生成高频载波、而 IF 是仿真二极管的最小建议工作电流、以确保其完全导通。 因此、换句话说、在4mA 时、内部偏置将被激活、但在提供最小值为7mA 且典型值为11mA 的足够电流之前、仿真二极管将不会传输。  

    μF 表的第9.2.2.5节详细 μF 了电容器的大小和选择:建议使用两个并联 MLCC、50V、10 μ F 和0.22 μ F 来对驱动器电源进行去耦。 通常、>0.1uF 和>1uF 的陶瓷电容器应能够过滤电源上的瞬态、同时电容随温度和电源的变化很小。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您有问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou