This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:TPS92640数据表 FS:开关频率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801344/tps92640-tps92640-datasheet-fs-switching-frequency

器件型号:TPS92640

大家好!

我对"TPS92640:数据表 FS:开关频率"有疑问。

SNVS902A.pdf
TPS92640数据表写道:
"几乎恒定的开关频率"

但跟随输出电流、"开关频率"被广泛移动。

我的问题如下:

Q1:请告诉我为什么移动"开关频率"(这种控制方法是如何的)。

Q2:请告诉我停止方法移动了"开关频率"。

在主要是轻负载的情况下、这是我的问题。
很难"抵消 EMI "

我的客户设置如下:
1) fs:200kHz (R_ON:31k、C_ON:470pF)
2)输入电压:48V
3)输出电流:0.65A
4)输出电压:4V
5) LED:1件 VF:2.7~3.2V @0.2A~1.8A

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shing、

    这在数据表中。 Ron 控制流入 ROFF 电容器的电流。 VOUT 分压器控制跳闸阈值的位置。

    从 Vout 到 Vout 引脚的电阻是什么? 这是为导通时间控制设置跳闸阈值的方法。

    什么是输出电压、您有4V、但显示的 LED 为2.7V 至3.2V。

    效率也会导致变化、具有高输入电压的低输出电压将不会那么高效。

    您的问题与上述问题有关、在一个 LED 上、开关频率会有很大的变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shing、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin-son、您好!

    我必须向你道歉。
    我必须花一段时间让客户再次确认此问题。
    但我会快速响应。

    如果您可以通过电子邮件共享原理图和示波器捕获、请让我发送电子邮件

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将转至 e2e 之外的电子邮件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin-san

    感谢您的合作。
    感谢您发送电子邮件
    我想继续下一步。

    请告诉我该怎么做。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将转至 e2e 之外的电子邮件。

    此致、