This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:在220Vac 输入下的 UCC28056保护 PFC 输出400W、在保护期间测量 PFC 输出电压、从390V 上升到420V、从而实现过压保护、但当110V 交流输入时、500W 输出不受保护。 什么是再分配

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801641/ucc28056-ucc28056-at-220vac-input-pfc-output-400w-is-protected-during-protection-the-pfc-output-voltage-was-measured-rising-from-390v-to-420v-resulting-in-overvoltage-protection-but-when-110vac-is-input-500w-output-is-not-pro

器件型号:UCC28056

在220V 交流输入下、PFC 输出400W 受到保护、

在保护期间、测得的 PFC 输出电压从390V 上升至420V、从而实现过压保护

但当输入为110V 交流时、500W 输出不受保护。 原因是什么?

e2e.ti.com/.../POWER_2B00_AMP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在220V 交流输入下、PFC 输出400W 受到保护、

    在保护期间、测得的 PFC 输出电压从390V 上升至420V、从而实现过压保护

    但当输入为110V 交流时、500W 输出不受保护。 原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    感谢您关注 UCC28056 PFC 控制器的使用。 我无法自己回答您的问题、但我会将此问题提交给能够为您提供帮助的人。 请留出一天或两天的时间进行回答。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    您能否将 ZCD/CS 波形与分压后的漏极电压进行比较? 可能会发生的情况是 C11和 C14的组合太小。 请看 UCC28056数据表的第36页。  

    500W 低压线路上 ZCD/CS 引脚的振幅是多少? 转换器是否不会触发 OCP 保护?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    Ben 在回答您时对问题和问题提出了一些想法、这已经将近一周了。
    您是否解决了问题? 如果是、请告知我们、我们可以关闭此主题。

    如果问题仍然存在、您能否提供 Ben 请求的信息?

    谢谢、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    您上次响应已经有一段时间了、因此我将继续并关闭此主题。 如果此问题需要进一步关注、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫