This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:PMP7767 CAD 文件请求

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798642/lm5085-q1-pmp7767-cad-file-request

器件型号:LM5085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5085PMP

大家好、团队、

您能帮我们提供 PMP7767 PCB CAD 文件吗? 在 webside 看来、只是显示原理图和测试报告、还请确认 SW 节点中的 P-FET 连接方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将查看此设计的 PCB CAD 文件并随您跟进。

    关于 P-FET 连接方法、PMP7767显示了 PFET 连接时的示例:LM5085的源极至 SW、漏极至感应电阻器以及栅极至 PGATE 引脚。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PMP7767显示了 PFET 连接的示例。 如何在 LM5085不工作时防止 VIN 电压从 PFET 体二极管传递到 VOUT。

    此致、
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您计划在什么条件下让 LM5085不工作? 您是否计划禁用设备?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟你跟进。 目前、我请求访问您请求的 PMP 文件。

    其次、您计划在什么条件下 LM5085不工作?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否直接向我发送电子邮件以共享 PMP 文件? 我的电子邮件是 k-wiggenhorn@ti.com。

    谢谢、
    Katelyn