This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880无法正常工作

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804702/tps23880-tps23880-cannot-work

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23881

你(们)好,先生

我们遇到了 POE 电路问题。 焊接电路后、TPS23772可以正常工作并正确握手输出电压。 但是、TPS23880没有握手信号输出。 GAT1和 GAT2引脚始终为低电平、并且没有信号、就像 IC 未通电一样。 但是、测量3.3V 和52V 电源是正常的、请帮助确认原因是什么。 TPS23880 电路图、如附件

e2e.ti.com/.../4478.TPS23880sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我没有看到有一个主机控制器通过 SCL 和 SDA 连接到 TPS23880。 TPS23880要求主机控制器在握手和向 PD 输出功率之前加载 SRAM 并配置器件。 如果您的系统中没有可用的主机控制器、并且希望拥有自主 PSE 器件、TPS23881就是您的理想选择。 我们正在于05/31对 IC 进行采样。 希望您能在6月初订购样片和 EVM。 TPS23881与 TPS23880引脚对引脚兼容、您只需在 AUTO 引脚(引脚52)上添加1个电阻器和1个电容器即可配置功率电平。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Penn
    请寻求您的帮助;但是、我无法从 TI 网站上找到 TPS23881数据表,您能不能为我们提供 TPS23881数据表、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    如前所述、我们现在正在将所有内容放在 TI.com 上、您应该能够在6月的第一周找到数据表、EVM、参考代码和 GUI。 谢谢。

    此致、
    一分钱