This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802462/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好、TI 工程师

我对 LM5170 EVM 板有疑问。

当我将 180uF 电容器从外部断路器返工到内部时、EVM 板无法启动。 我发现断路器未打开、nFault 引脚被拉至低电平。请建议如何让 EVM 板正常启动、而不关闭故障检测功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢您考虑使用 LM5170。 您不能在该位置放置一个大电容器、因为它会使故障检测失败。 IC 通过在检测过程中以小电流上下移动开关节点来检测故障。 如果存在 MOSFET 短路(d-s 短接 I mean)、则无法将 SW 移动到任何方向。 在2ms 的检测时间内、一个大电容器将防止 SW 节点移动到所需的阈值。

    如果您要将大电容器放置在此处、则必须通过关闭 EVM 跳线接头 J3的两个引脚来禁用故障检测。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的回复。
    因此,我只有两个选择,第一种方法是将大电容器放在内部并禁用故障检测功能,另一种方法是保留电容器在外部的位置,我们仍然可以使用故障检测功能,对吧?

    我不理解您的意思、如果存在 MOSFET 短路(我是说 d-s 短接)、" SW 不能单向移动"。
    您能否更详细地解释故障检测、包括提供等效电路或模型、并描述其工作原理?
    请在2ms 检测时间内告诉我所需的阈值!
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、您只有这两个选项。

    如果高侧 FET D-S 短路、则弱检测电路无法将 SW 节点下拉至 GND。 如果低侧 FET D-S 短路、则无法将 SW 节点上拉至高电平。 对于高电平、SW 故障检测的阈值约为4V、而对于低侧、阈值约为~1V。

    谢谢、
    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    好的、我明白了。

    如果断路器背靠背 D-S 短路、IC 能否检测短路故障并报告?如何检测?

    nFault 引脚被拉高、BRKG-BRKS 引脚被拉低、Vin 引脚应用48V 电压、但 EVM 板无法启动。 如何调试?如何测量 SD 信号?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有些事情毫无意义。 如果 nFAULT 为高电平、则 BRKG-BRKS 应为高电平。 您能否拍摄 EVM 的照片以便我检查您的跳线设置?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已经解决。

    谢谢。